This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA121:增益= 1的失调电压规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675858/ina121-offset-voltage-specification-for-gain-1

器件型号:INA121

您好!

我在设计中使用 INA121U、希望在数据表中了解如何使用失调电压规格。

数据表的第一页提供了"低输入失调电压:±200uV"。 它指定的增益和温度是多少?

在第2页中、25°C 时的典型失调电压(以 uV 为单位)为 ±200±200/G

那么、如果 gain=1、我应该从这个中推断什么?

如果 gain=2、25°C 时的典型偏移电压(单位为 uV)是多少?

INA121

谢谢、

Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihab、

    指定的偏移电压以输入(RTI)为基准。 增益为1时、400µV 300µV 失调电压为+/-k Ω;增益为2时、有效输入失调电压为+/-k Ω。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    因此、INA121数据表第1页中指定的输入失调电压 是增益= 100?

     

    谢谢

    Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shilab、

    该器件在输入级和输出级的两个位置产生偏移电压。 "输入失调电压"是输入级产生的失调电压。 如数据表第一页所述、它为200µV μ A。 200µV 级的偏移电压也是+/-μ V。 增益越高、输入失调电压对出现在输出端的总失调电压的影响就越大。

    一些示例:

    增益= 1、200µV 200µV 400µV 的总失调电压为+/-k Ω+/-k Ω+/-1 =+/-k Ω。 在输出端、将出现+/-400µV 400µV x 1 =+/-k Ω 的偏移电压。

    GAIN=100、200µV 200µV 202µV 参考输入的总失调电压为+/-k Ω+/-k Ω+/-k Ω/100 =+/-k Ω。 在输出端、将出现+/-202µV 20200µV x 100 =+/-k Ω 的偏移电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihab、

    如果您有任何疑问、请告知我们、否则我们将考虑此主题已解决。 谢谢 Kai!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shihab

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis