This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:RTM 计划

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671995/tlv9061-rtm-schedule

器件型号:TLV9061

您好!

您能告诉我 TLV9061的最新 RTM 计划吗?

我已经检查了以下主题。

e2e.ti.com/.../603703

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在可订购采用 DPW 封装的 TLV9061样片。 DPW 封装预计会在4Q 内完全 RTM。

    DCK 和 DBV 封装变量预计在3Q 内 RTM。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在之前的帖子中犯了一个有关 DPW 封装的 RTM 日期的错误。

    DPW 封装预计会在4Q 内完全 RTM。

    DPW 封装中的 TLV9061将在大约1周内完全 RTM。

    DCK 和 DBV 封装变量预计在3Q 内 RTM。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    DBV 与 SOT23相同、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    是的、DBV 与 SOT23相同。

    谢谢、

    Tim Claycomb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的确认、因为 DBV 还不在数据表的背面、但在首页中提到。