This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL974-Q1:热性能信息、PSI-JT 和 Theta-jc

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TL972-Q1, TL974-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676013/tl974-q1-thermal-information-psi-jt-and-theta-jc

器件型号:TL974-Q1
主题中讨论的其他器件:TL972-Q1

我们的客户对热性能信息有疑问。
我正在为客户发布问题。

TL972-Q1和 TL974-Q1。
在当前数据表中、每个封装仅显示了 Theta-JA。

您能告诉我以下器件的 PSI-JT 和 Theta-jc 吗?

TL972QDRQ1 (SOIC-8引脚)
TL972QPWRQ1 (TSSOP-8引脚)

TL974QPWRQ1 (TSSOP-14引脚)

提前感谢您。

此致、
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takishin、
    我们已处理您的热请求。 请允许我们在最多5个工作日内返回您的热数据。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    感谢您的快速回复。

    期待收到您的回复。

    此致、
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takishin、

              请在下面找到您请求的热性能数据。 如果这解决了您的问题、请单击"这解决了我的问题"按钮。

    热指标

    TL972Q

    和功能

    D (SOIC)

    PW (TSSOP)

    8引脚

    8引脚

    RθJA Ω 结至环境热阻

    134.3

    187.9

    °C/W

    RθJC Ω(顶部)结至外壳(顶部)热阻

    78

    77.2.

    °C/W

    RθJB Ω 结至电路板热阻

    77.6

    118.9.

    °C/W

    ψJT 结至顶部特征参数

    25.9

    12.9.

    °C/W

    ψJB 结至电路板特性参数

    76.9.

    117.1

    °C/W

    RθJC (bot)结至外壳(底部)热阻

    不适用

    不适用

    °C/W

    热指标

    TL974QPWRQ1

    和功能

    PW (TSSOP)

    14引脚

    RθJA Ω 结至环境热阻

    121.7

    °C/W

    RθJC Ω(顶部)结至外壳(顶部)热阻

    50.8.

    °C/W

    RθJB Ω 结至电路板热阻

    64.9.

    °C/W

    ψJT 结至顶部特征参数

    6.4.

    °C/W

    ψJB 结至电路板特性参数

    64.3

    °C/W

    RθJC (bot)结至外壳(底部)热阻

    不适用

    °C/W

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bara、

    非常感谢您花时间满足我的要求。
    我将向我们的客户报告此信息。

    顺便说一下、RθJAs 不同于数据表中的值。

    我有一个问题。
    我是否应该使用上述参数、而不是数据表?

    此致、
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Takishin、
    使用上述参数获取热性能数据。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    感谢您的回答。
    我知道。

    此致、
    Takishin