This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流感应高频

Guru**** 2928440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4601, THS4131, TIDA-00976, THS3217, OPA690, OPA659, LMH6609, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672779/current-sense-high-frequency

主题中讨论的其他器件:THS4601THS4131TIDA-00976THS3217OPA690OPA659LMH6609TINA-TI

大家好、

我正在设计一个系统来感应环路中的电流。 电流信号为正弦信号、频率为15MHz。

因为接地噪声、我希望在高侧进行感应。 TI 有任何具有此带宽的器件? 我搜索了,但没有结果

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    "循环"是什么意思? 可以提供有关您的应用的更多详细信息吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢你。

    我有一个信号、即:+12V->Resister->LC 振荡器->GND。 我引入了电阻器来测量电流。 正弦波具有2Vpp。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    您是说、分流器上有2Vpp 吗? (用"分流"表示您引入的用于测量电流的电阻器。)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricardo、

    没有带宽支持15MHz 的电流感应放大器。 您可能需要仔细查看高共模电压互阻抗放大器、例如 THS4601、它可以支持具有12V 总线轨的高侧配置。 我将把这个主题移至高速放大器论坛。

    此致、
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您可能需要了解以下使用 THS4131进行高侧电流感应的 TI 参考设计、该设计应支持15MHz 的带宽。

    www.ti.com/.../TIDA-00976

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回答。

    2Vpp 信息"不完整"/错误:正确的是:电流在10mA 和20mA 之间振荡。

    谢谢、我将查看 TIDA-00976。 之后,我将发布我的问题:)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我阅读了 TIDA-00976、看起来很适合我的情况。 但是、我将需要单端输出、而不是像 TIDA-00976那样的差分输出。 对于此信号调节、您建议使用什么放大器? 例如、我看到 THS3217、但还有其他更便宜的器件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    我认为用于信号调节的放大器选项是 LMH6609、OPA690或 OPA659 (FET 输入)。 您计划将什么值的电流感应电阻器用于高侧电流感应应用?

    我认为您应该能够将运算放大器配置为差分放大器配置、以感应高侧电流。 请告诉我、您是否需要有关构建电路的帮助。 此外、您需要什么运算放大器输出摆幅来感应10mA-20mA 电流?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您的回答。

    当您谈论 LMH6609时、OPA690或 OPA659将替代 THS4131?

    因此、我有一个10mA-20mA 信号。 我有两种解决方案?
    1) 1)在放大器之后使用全差分放大器(如 TIDA-00976中的 THS4131)来减去 Vout+- Vout-
    2) 2)直接使用放大器(如 OPA659)来实现+12V - Vrsense

    对吧? 因此、我需要一个电源大于12V 的放大器。 我可以选择的 Rsense 尚未固定。

    在对信号进行"调节"后、我将把信号放置在比较器中、以获得方波、从而在微控制器中调节频率。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    是的、我建议使用的放大器替代 THS4131。

    是的、您可以使用两种解决方案来解决您的问题、正如您建议的、使用全差分放大器(如 THS4131)或在差分放大器配置中使用运算放大器、该运算放大器将为12V - Vrense 工作提供单端输出。

    我认为应该可以选择电源小于12V 的放大器、因为运算放大器输入将使用一些串联电阻器与12V 隔离。 在 PCB 上实际实施电路之前、我建议您在 TINA-TI 中对您的电路进行仿真。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我将进行仿真、并在这里发布结果。

    谢谢、