This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMP 的应用问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675756/appication-problem-for-amp

主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA1678

大家好、

 

我的客户希望使用两个 OPA 将音频单端信号转换为差分信号、如以下 Draft sch 所示、用于远距离传输。

他们想知道如何计算或测试差分信号的输出电阻? 您能否分享有关此案例的一些文档?

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    这是一个奇怪的电路。 您从哪里获得它?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    客户自行设计此电路。 将单端信号转换为差分信号是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    由于电阻器和电容器没有值、输出 OUT1和 OUT2并不真正对称。 这是工程图错误吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    只要客户使用具有现代 SPICE 模型的运算放大器来仿真放大器的开环输出阻抗和开环增益、就可以轻松仿真该电路的输出阻抗。 有关如何执行此操作的更多信息、请参阅  我的同事 Tim Green 发表的这篇博客文章。  

    我继续使用 OPA1678作为运算放大器、在 TINA-TI (此处提供文件)中构建上述电路。 由于没有为 R/C 滤波器提供任何值、因此我在初始仿真中省略了它。 对于该电路、22µF μ F 输出电容器决定了整个音频频带的输出阻抗。 在本例中、差分输出阻抗从20Hz 时的~730Ω Ω 降至20kHz 时的~0.5Ω Ω。 为 R/C 网络添加一个10Ω Ω 电阻器和16nF 电容器(100kHz LPF)、结果在低频下非常相似、但由于 R/C 网络电阻开始在输出电容器上占主导地位、因此其电平大约为20欧姆。  

    注意事项:  

    如果 Out1/Out2上的电缆长度较短或较长、运算放大器输出可能会由于电容负载而变得不稳定。 最好在每个放大器之后添加一些电阻(例如50Ω Ω)(这在第一个放大器上已经就位、作为 R/C 的一部分)

    2.在实验中测量这一点应该相对简单:使用通过已知电阻连接到输出的函数发生器、然后测量 Out1/Out2处的电压和电阻器两端的电压。 电阻器两端的电压可用于计算电流、然后可将电流与测得的输出电压一起用于计算电路的输出电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,弗里

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建另一个线程。

    谢谢
    Dennis