This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL441:数据表上的图15实际上是否可重现?

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TL441, LOG112, LOG114, TLC271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675147/tl441-is-the-figure-15-on-the-datasheet-actually-reproducible

器件型号:TL441
主题中讨论的其他器件: LOG112LOG114TLC271

你(们)好。

我构建的电路与图15所示的电路相同,但无法表现出如此出色的线性度(0.01V 至0.5V 直流除外),因此我有两个问题:

1.您会给我一些可变电阻器参数的示例吗?

2.此数据表是否可以重现? 我怀疑这张图的线性度如此之高,因为我无法再现它。

是否有人像这样使用 TL441?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5200856、

    TL441是 TI 40多年前推出的传统对数放大器。 所有迹象表明、图15电路是在1976年发布的第一份数据表中开发、表征和呈现的。 我找不到有关电路及其所述性能的任何其他信息、但没有理由怀疑原始测量值。

    请注意、图15显示了以下注意事项:
    a:通过将输入放大器的电源电压降低至±4V 来限制输入
    B.调整输入放大器的增益以实现平滑转换。

    您是否会为我提供一些可变电阻器参数的示例?
    电阻值:5k Ω
    电阻容差:5%
    额定功率:1/2 W

    请参阅 :www.mouser.com/.../T93XA502JT20

    我想、调整电位器以使其符合十年到十年的要求并不是一项简单的任务。 您是否见过 LOG112和 LOG114等现代 LOG 放大器的数据表?

    www.ti.com/.../log114.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    图15中的运算放大器电路必须提供30dB 的增益。 运算放大器的输入失调电压(TLC271)必须进行调节。 请记住、电路的输入阻抗非常低(500R)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    对于理想的100 Ω 电阻器、两个输入电位器似乎会调整为大约3.06千欧、以将增益设置为30dB。 输出运算放大器是差分放大器、由于其他三个电阻器为2千欧、因此斜率电位计也将设置为大约该值。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    是的、我像您一样看到它。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好,5200856

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢

    Dennis