This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR101:使用 XTR101的2线 PT100 RTD 电压至4-20mA 设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR101, XTR112, XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675066/xtr101-2-wire-pt100-rtd-voltage-to-4-20ma-design-using-xtr101

器件型号:XTR101
主题中讨论的其他器件: XTR112XTR105

您好!

我是固件工程师、希望为我的温度监控项目开发电压至电流(4-20mA)转换器。 我已经为这个项目确定了2线 PT100和 XTR101。

我在 PCB 设计方面的经验非常少。 TI 产品网站中没有 XTR101参考设计文件。

是否有人可以发送 XTR101参考设计文件(原理图和 PCB)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    我们没有 XTR101的任何参考设计文件。 但是、我们有一个采用 XTR112的3线 PT1000 RTD 参考设计、可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/TIPD202 ;还有一个采用 XTR105的3线 PT100 RTD 参考设计、可在 以下位置找到:http://www.ti.com/tool/TIPD161

    如果您只是使用2线传感器、则可以忽略与线电阻补偿相关的段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kushal

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果没有、只需在下面发布答复、或者在这个线程超时时时创建一个新线程。

    谢谢

    Dennis