This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP93601EVM:LabVIEW 代码和驱动程序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP93601EVM, LMP93601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673546/lmp93601evm-labview-code-and-drivers

器件型号:LMP93601EVM
主题中讨论的其他器件: LMP93601

我们能否提供 LMP93601EVM 中使用的 LabView 代码或 LabVIEW 驱动程序?

我知道他们是否按原样提供、没有支持。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    基于 LabVIEW 的 GUI 的代码和驱动程序通常不用于共享。 使用这些元件的 GUI 仅用于评估。

    我建议查看以下 TI 设计以了解一个良好的系统实现示例。 MCU 固件可供下载、因此您将获得有关连接 LMP93601器件的好主意。 请告诉我这是否有帮助。

    www.ti.com/.../tida-00213

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    将 LMP93601EVM 连接到 CCS 需要哪些驱动程序? 我得到的是一条"未找到 USB FET "消息。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    我不确定此 EVM 是否可以连接到 CCS。 这将取决于是否支持 MCU (本例中为 MSP430)。 请在 MSP430论坛中创建一个新主题、并在您的帖子中使用正确的 MSP430 PN 以发送给正确的支持团队。

    此致、
    何塞