This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:失调电压和工作温度

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676288/ina828-offset-voltage-and-operating-temperature

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件:INA188

您好!

1、在数据表的第5页中、VOSI 的额定增益为100。 您能不能在 gain=1时告诉我这个技术规格? 我想获得25C 时的典型值、最大值和 IC 工作温度范围内的最大值。

2.根据数据表、即使 IC 的额定工作温度范围为-40°C 至125°C、工作温度也是-50C 至150°C。 是否有计划将此部件升级为在 -55C 至125C (或150C)温度范围内运行?

   我的产品的工作温度要求 为-55°C 至125°C。

谢谢

Shihab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihab、

    输入级失调电压的额定增益为100、因为这基本上消除了输出级的失调电压贡献。 在增益为1时、输入级对偏移的贡献是相同的、但无法将其与低增益配置中输出级的输入参考偏移电压区分开来。 数据表中的典型和最大规格是有效的。

    至于 INA828的工作温度、我们没有计划在扩展温度范围内发布此器件、但我们计划在汽车 Q 级发布 INA188、这将满足您的温度要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaye、

    符合汽车标准的组件的工作温度是否介于-55C 至+125C 之间且封装为 SOIC-8?

    谢谢、

    Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihab、

    您真的需要-55°C 吗? 希望您不愿意在+125°C 以上的环境温度下运行芯片、对吧?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    是的、我的要求仅为-55°C 至125°C。

    谢谢
    Shihab。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shihab

    是的、INA188-Q1的温度范围为-55C 至+125C、并采用 SOIC-8封装。 我不确定该器件何时上市、但我们计划明年发布。