This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3544:TLV3544输出干扰问题

Guru**** 2511065 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670145/tlv3544-tlv3544-output-disturbance-problem

器件型号:TLV3544

附录是我的原理图 Vs:5V、发现以下问题:
首先、TLV3544所有通道的输出电压为4.5V、
当我将通道1的输出电压调节为0V 时、
我发现其他三个输出通道从4.5V 下降到4.4V。
此跌落问题的原因是什么? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在中的每个器件都具有什么增益配置? 您是否验证了其他三个通道的输入电压也没有变化?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个通道的增益为60dB、输入端子与光电二极管电路相连。

    如果我们排除输入干扰的影响、它是否可以被视为由放大器通道引起的干扰?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我在显示增益误差的通道上输入是如何连接的? 在如此高的增益下、我们仅在输入端寻找100uV 的差值、以导致100mV 的输出变化。 放大器通常在内部良好隔离、尤其是 TLV3544的低/直流、在频率低于1MHz 时、其通道间串扰低于-100dB。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bunney、

    您能否发布正确的原理图? 借助您的手绘、您将无法获得帮助。 :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,放大器的每个通道都是 TIA 架构、您认为通道干扰导致的输出直流电压干扰不太可能、对吧? 您是否认为这可能是放大器电源电流变化的结果? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bunney、

    您在上面告诉过、每个通道的增益为60dB。 现在、您说每个通道都是 TIA。 嗯... 没有原理图很难帮助... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,此问题已得到解决,谢谢