This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:用于 OPA172如何增加增益的单电源、驻极体麦克风前置放大器

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA172, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676396/opa172-single-supply-electret-microphone-pre-amplifier-for-opa172-how-to-impore-gain

器件型号:OPA172
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的

我们的客户设计 opa172如附件所示、而 lastet 问题 我们从 Ronald Michallick 获得了以下链接的答案:

e2e.ti.com/.../8156.opa172.pdf

假设耳机是32欧姆负载。 R70和 C73上的电压损耗将会更大。 XC=1/(6.28*2.2uF*1kHz)= 72欧姆。
耳机电压为3Vpp * 32欧姆/(32欧姆+ 50欧姆+ 72i 欧姆)
3Vpp * 32欧姆/(82欧姆+ 72i 欧姆)
3Vpp * 32欧姆/ sqrt (82^2+ 72^2)欧姆
0.88Vpp;这接近于实际的绿色信号,因此问题已被识别。

那么、OPA172是正确的解决方案吗? 以及 如何提高 增益,我们无法为客户分配使用低电阻耳机进行测试。

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

TI Designs–高精度:经验证的设计
单电源驻极体麦克风前置放大器
参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    TINA-TI 仿真表明、当直接驱动32R 负载(R70=0)时、输出的不能超过2Vpp 的不失真输出信号。 由于 OPA172不是耳机放大器,而是专为驱动>600R 负载而设计的运算放大器,因此无法实现更多性能。 换句话说、这不是增益问题、而是 OPA172的输出强度问题。

    Kai