This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:数据表

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676356/pga281-data-sheet

器件型号:PGA281

在 PGA281数据表中、"数字 I/O"的"逻辑低电平阈值"最小值(请参阅数据表 PAG 5)。


数据表 报告 最小电压为0.1V、是否可以将引脚直接连接到 GND? 还是需要使用接地阻抗? 肯定地说、阻抗的值是多少?  如果客户一直在等待、但没有回复、请尽快向我们确认。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、
    0.1V 最小值是 PGA281将检测逻辑低电平的最小阈值、而不是可施加到引脚的最小电压。 只要您的输入电压低于0.1V 最小值、PGA281就会将其检测为"0"。