This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:OPAMP#39;s 输入变化

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, LM324, TL084, TLV4170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675596/tl084-opamp-s-input-change

器件型号:TL084
主题中讨论的其他器件:ADS1115、 LM324、 TLV4170

尊敬的所有人:

我有一个器件可以测量其 IV 曲线、该器件的工作电压范围为-3至3V、为了读取 IV 数据、我使用的是 ADS1115、 因此,我必须将器件的输入和输出电压转换为0至3V 的单极信号,为此,我将使用 TL084CN, 当我将该运算放大器连接到器件的第一个端子时、信号会成功转换、但当我在器件的另一个端子中执行同样的操作时、连接了一个电阻器来测量电流、  运算放大器输入信号的负极侧消失、我只看到正极侧、这是因为运算放大器的共模电压范围? 有人可以为我解释一下、运算放大器的电源是-5V 和5V。当我连接 LM324运算放大器时、也会发生同样的情况。

随附了电路原理图。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suleiman、

    我认为最大的问题是、1k 分压器将通过电流、这样会在10k 电阻器上看到器件电流时产生干扰。
    TL084的输入最小值需要比负电源轨(-5V)高4V、这将是-1V;因此0V 至3V 的输入是正常的。
    LM324也应在-5V、5V 电源下工作。 是否有一段时间、运算放大器的输出电压与其输入电压不同?

    您可以在被测 DUT 上使用单位增益缓冲器、然后执行1k 分压器(10k 为较低功耗)、然后缓冲 ADS1115的分压器输出。

    在本例中、请尝试将 TLV4170用作运算放大器。 IF 具有低输入电流和更友好的输入和输出共模范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ronald 的答复和解释。
    我先连接一个缓冲器、然后再连接分压器和另一个缓冲器、问题就迎刃而解。
    谢谢你