This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:开关增益电阻器

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673189/ina333-switched-gain-resistors

器件型号:INA333

INA333的规格非常适合我的应用。 但是、我需要在特定增益电平之间切换。 除了增益电阻器的值和变化之外、增益电阻器值之间的多路复用是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、

    保持杂散电容和寄生电容较低。 并注意泄漏电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、

    对于增益设置使用多路复用器、需要注意一些事项:

    1) 1)如前所述、多路复用器的 Ron 将会产生增益误差和非线性、这会导致导通电阻波动和通道间不匹配。

    2) 2)多路复用器电容将是这里最大的问题、因为该电容会直接出现在内部运算放大器的反相节点上、这是使运算放大器不稳定的好方法。 从稳定性的角度来看、单位增益始终是最坏的情况、因此、如果单位增益是您的配置之一、则需要将寄生电容保持在极低的水平(我会说10pF 或更低、但我认为您在多路复用器中很难找到它)。 您的电路中的增益越大、您可以得到的电容就越大。

    3) 3)切换通道时、多路复用器电容和电荷注入也会有一些稳定时间。 在对信号执行任何操作之前、您需要确保为 INA 分配充足的时间来实现稳定。 如果您对 INA 的输入进行多路复用、同样适用。

    4) 4)正如 Kai 提到的、由于内部运算放大器周围的阻抗相对较大(50kOhm)、泄漏电流也是一个问题。 泄漏电流将有效地看到100KOHms + RG、这可能会产生显著误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要对项目4作出澄清。 您是指内部运算放大器的输入偏置电流吗? 您是否担心100千欧+ RG + Ron (开关)过大?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、

    Ron 不应足够大、不足以引起这方面的问题、我实际上是指通过每个关闭的多路复用器通道的泄漏电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳拉

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布另一个回复(如果这个已超时、则启动一个新主题)

    谢谢
    Dennis