This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:共模电压不超过60V

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, TIDA-00313, INA226, TIDA-01608, ISOW7842, INA260, OPA333, TIDA-00528, TIDA-00332, INA138, AMC1100, AMC1200, INA149-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675010/ina168-common-mode-voltage-not-more-than-60v

器件型号:INA168
主题中讨论的其他器件:ISO1541TIDA-00313INA226TIDA-01608ISOW7842INA260OPA333TIDA-00528TIDA-00332INA138AMC1100AMC1200INA149-EP

大家好、

紧急!!

我希望高侧电流监控器、低电压电流感应放大器具有以下 规格

负载电流监测> 15A

输入电压= 400V

共模电压为400V、等于总线电压。

我已经找到了不同的技术来增加共模电压范围、但它增加了很多输出误差。 因此、请为相同的解决方案提供更好的建议。

谢谢  

普拉什兰特  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    您的应用允许多大的误差?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、您好!

    感谢您前来 TI 了解您的电流感应解决方案。

    您需要测量的最大可能电流是多少? 这将限制您的分流电阻器尺寸、从而限制电流范围(15A)低端上的误差。 您所指的是哪种提高共模的技术/解决方案? 以下是一些选项。

    TIDA-00313:INA226 (齐纳电源)+ ISO1541
    -由于最大输入失调电压(Vos)为+-10uV、因此这很可能提供最佳误差。
    -数字 I2C 输出

    TIDA-01608:INA260 (ISO 供电)+ ISOW7842
    -对于您的情况、您无法使用 INA260、因为它具有不能接受超过15A 连续电流的内部分流电阻器、但此设计展示了如何将另一个高压 I2C 隔离器与我们的一个数字电流感应器件配合使用。
    -大多数误差来自 INA260 (或选择的任何数字电流感应放大器)。
    -数字 I2C 输出

    TIDA-00528:INA226 (MCU 供电)+ OPA333 (齐纳电源)+晶体管
    -此方法使用精密运算放大器来感应电流并对感应电流进行电平位移、以便 INA226可以直接读取电流并将其报告给 MCU I2C 总线。
    -此方法允许您使用电压输出电流传感器(例如 IN181)。 您不限于此处的数字输出器件。
    -由于需要更多的模拟组件、因此与之前的两种设计相比、这里的误差似乎略高。

    TIDA-00332:INA138 (齐纳供电)+晶体管
    这利用了我们的电流输出放大器和使用晶体管对输出进行电平转换的优势。
    由于 INA138具有更高的输入偏移电压(Vos max =+-1mV)和增益误差、因此误差将最大。 负载电阻器容差也会增加误差。

    AMC1200/AMC1100
    -这些电流传感器器件在内部包含隔离栅、因此所需的组件最少。
    -具有较大的偏移(Vos 最大值为+-1.5mV)、因此这将是误差的主要来源。

    INA149-EP
    -这是一个允许的最大共模电压为500V 的差分放大器。
    -最大 Vos 为3.5mV、因此这将是误差的主要影响因素。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我遇到了以下句子,以增加 CMV,

    通过使用一个高精度电阻分压器对输入信号进行分频、可实现 INAXXX 的高共模范围。 该电阻分压器使正输入和负输入均处于内部运算放大器的输入范围内、但分压器同样会因输出误差而产生严重后果、并导致系统性能下降。  

    我的应用允许最大增益误差=+/- 0.1%

    和偏移最大值10uV  

    此外,我还连接了块挖掘。 请仔细检查并建议最佳选择。

    谢谢、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    感谢您的宝贵答复。 我将选择其中一个器件、但正如我在上述帖子中提到的、您将了解我想要做的确切事情、因此我现在已经选择了 INA149-EP。

    但您再次提到它具有3.5mV Vos。 根据我对 mV DIFF 的了解、我的应用具有大约75mV 的 Rsense 压降。 信号、该 Vos 将成为主导因素。

    我的另一个选择是 INA138 (齐纳供电)+晶体管
    Con
    误差最大(偏移和负载电阻器)

    因此、我对上述选项感到困惑、请参阅 TI 的最佳部分。
    谢谢
    普拉什兰特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、您好!

    为了帮助您获得最佳帮助、我需要知道您尝试测量的电流范围:您需要测量的最大和最小电流是多少。 这是您的动态范围要求、将限制您可以实现多低的误差。 在需要测量的最低电流下、您将始终获得最大误差。

    此致、
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的帮助,我已经更正了设计并解决了问题,因此我们可以解决此问题。 如果出现问题、我将在新线程中继续更新。

    此致、

    普拉什兰特