This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:与 TPS61087搭配使用

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, LMP8646, INA169, INA240, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675891/lmp8646-use-with-tps61087

器件型号:LMP8646
主题中讨论的其他器件:TPS61087INA169INA240INA193

您好!

LMP8646是否适合与 TPS61087升压稳压器搭配使用以实现精密限流应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、D House、

    它看起来是可能的、但实际上是由您的设计要求决定的。 您的限制(闭环电流)和开环电流是多少? 您是驱动电容负载还是电阻负载? 您可以在 LMP8646数据表的第8节中找到这些设计要求和计算结果。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我驱动的是复杂负载(H 桥驱动线圈)。 输入电容大约为100uF 陶瓷电容、最大 升压转换器的电流输出大多为低频/直流。

    闭合电流限制大约为500mA 至1A (待定)。 我不确定开环电流是什么意思、但如果它在电流限制达到之前、则电流的标称值为250mA (启动时刷新)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMP8646是否有任何可用于相同用途的替代器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、D House、

    要回答您之前的问题、开环电流应低于电流限制阈值的电流电平。 因此、我认为在这个电流时、电流传感器/限制器不应以高于正常电压的电压来驱动 FB 节点。

    从技术上讲、许多模拟/电压输出电流传感器可用于限制电源电流的目的。 LMP8646具有可变增益和带宽的额外优势、以及具有输出二极管以提供保护的输出缓冲器。

    一些选项是电流输出 INA169。 您需要一个运算放大器缓冲器来驱动 FB 引脚、但 INA169将提供可变增益、高共模电压范围和适当的带宽。 我应该注意的是、增益设置电阻器决定 BW、而对于 LMP8646、如果您提供与 RG 并联的电容器、则带宽将决定。

    INA193具有缓冲输出、但增益不可变。 INA240可能是一个不错的选择、因为它具有较高的共模范围(80V)、但也具有非常好的共模抑制比(CMRR)和良好的带宽。 如果 TPS61087的电压输出存在噪声且包含 INA240可以很好地抑制的开关电压尖峰、则 CMRR 会很有帮助。 因此、我们建议使用 INA240进行直列式电机控制、其中共模可以来回切换。

    希望这对您有所帮助、
    Peter Iliya
    电流感应应用