This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92064:LMP92064

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92064, INA148, INA301, INA300, INA231, ISO1541, TIDA-00313, INA226, TIDA-01608, ISOW7842, INA260, OPA333, TIDA-00528, TIDA-00332, INA138, AMC1100, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675549/lmp92064-lmp92064

器件型号:LMP92064
主题中讨论的其他器件: INA148INA301INA300INA231ISO1541TIDA-00313INA226TIDA-01608ISOW7842INA260OPA333TIDA-00528TIDA-00332INA138AMC1100AMC1200

您好!

您好!

我正在开发一个控制模块、根据电流感应来触发输出。

感应电流为45mA。  我之前介绍了 LMP920064的数据表、我相信该器件能够感应高达15mA 的最大电流。

我附了这一要求的块级方法。 您能为我们提供合适的器件建议和指导吗?

提前感谢。

此致、

Rajesh。

e2e.ti.com/.../Sensor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajesh、

    感谢您提供原理图。 为了向您提供最佳解决方案、您能否回答以下问题?

    您需要测量的最小电流是多少?
    2.您需要测量的最大电流是多少?
    3.源电压的频率是多少? 如果您计划使用高侧配置、这似乎是您的共模电压。
    4.是否要测量高侧(电压源)或低侧(负载下方)的电流?
    4.您是否正在测量直流电流?
    5.您是否需要数字输出(I2C)电流传感器?

    我不确定您从何处获得15mA 的最大电流、但 LMP92064可感测的电流大小取决于所选的分流电阻。 另请注意、LMP92064是一款低侧电流感应器件。 输入引脚(INCP、INCN、INVP)上的共模电压(VCM)不能超过 VDD+0.3V、而不会导致器件损坏、因此该部件位于 VCM 接近0V 的低侧。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你能抽出时间。

    最小电流为10mA。

    最大电流为45 - 50mA。

    3. 电压110V、50Hz。

    4、我们 希望在典型/中级110VAC、44mA 条件下进行测量。

    5、 这是交流电流。

    6.应有一个输出引脚,应触发继电器,以便继电器闭合以延长电源。

    提前感谢。

    此致、

    Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我们没有任何电流并联监视器专门能够承受82.5V 至140V 的共模范围。 TI 确实有差动放大器、其功能与电流分流监控器的功能相同。 一个示例是+-200V 共模 INA148、它可以具有最大+-5mV 的失调电压。 这只是一个线性模拟输出、您必须对 MCU 的触发电压/ADC 读数进行编程、或者您必须将输出驱动到比较器中、从而驱动 MCU 的数字输入。 我不确定您要使用哪种方法。

    还有其他方法可以增大我们的电流传感器放大器(CSA)的共模电压范围。 我随附了展示如何实现这一目标的参考设计。 总体而言、您必须通过总线电压(110V)为 CSA 供电、然后隔离 CSA 输出信号(数字或模拟)或进行电平转换、使其能够与您的 MCU 进行连接/通信、而 MCU 以接地/系统接地为基准。

    这些设计使用了几个不同的器件、但是如果您选择实施其中一种策略(例如、浮动电源电压)、那么您的应用所需的特定器件将是 INA300或 INA231。 INA300更便宜、因为它只是一个比较器输出(ALERT 引脚)、如果您只关心在电流超过阈值时触发继电器、那么它就能很好地工作。 您可以使用一个从 LIMIT 引脚到 GND 引脚的电阻器来设置阈值电压。 您还可以设置锁存模式、在该模式下、无论输入如何、一个过流情况都会使警报输出保持高电平。 请注意、如果您计划使用齐纳二极管悬空 INA301电源并驱动 MCU、则必须对 ALERT 引脚进行电平转换或隔离。

    INA231是最便宜的具有警报功能的数字 CSA。 警报可通过 I2C 编程为在多种条件下跳闸、但这将使您在微调阈值电压和内部平均方面更加灵活。

    TIDA-00313:INA226 (齐纳电源)+ ISO1541
    -由于最大输入失调电压(Vos)为+-10uV、因此这很可能提供最佳误差。
    -数字 I2C 输出

    TIDA-01608:INA260 (ISO 供电)+ ISOW7842
    -对于您的情况、您无法使用 INA260、因为它具有不能接受超过15A 连续电流的内部分流电阻器、但此设计展示了如何将另一个高压 I2C 隔离器与我们的一个数字电流感应器件配合使用。
    -大多数误差来自 INA260 (或选择的任何数字电流感应放大器)。
    -数字 I2C 输出

    TIDA-00528:INA226 (MCU 供电)+ OPA333 (齐纳电源)+晶体管
    -此方法使用精密运算放大器来感应电流并对感应电流进行电平位移、以便 INA226可以直接读取电流并将其报告给 MCU I2C 总线。
    -此方法允许您使用电压输出电流传感器(例如 IN181)。 您不限于此处的数字输出器件。
    -由于需要更多的模拟组件、因此与之前的两种设计相比、这里的误差似乎略高。

    TIDA-00332:INA138 (齐纳供电)+晶体管
    这利用了我们的电流输出放大器和使用晶体管对输出进行电平转换的优势。
    由于 INA138具有更高的输入偏移电压(Vos max =+-1mV)和增益误差、因此误差将最大。 负载电阻器容差也会增加误差。

    AMC1200/AMC1100
    -这些电流传感器器件在内部包含隔离栅、因此所需的组件最少。
    -具有较大的偏移(Vos 最大值为+-1.5mV)、因此这将是误差的主要来源。

    希望这对您有所帮助。

    真诚地、
    Peter Iliya
    电流感应应用