This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3115IPWP:THS3115 θ JC

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673531/ths3115ipwp-ths3115-theta-jc

器件型号:THS3115

团队、

我的客户有以下请求:

您能为我提供 THS3115IPWP 的任何热阻值吗?  具体而言、是否有 θ JC 底部?  数据表中仅显示 θ ja。

 

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的封装为 HTSSOP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    通常、塑料外壳中芯片的 RJC 规格没有太大意义、因为您不能使用底部进行冷却。 即使安装散热器也只会略微改善冷却效果。 换言之、大多数热量通过封装引脚和 PCB 布局消散、而 PCB 布局发挥了散热器的作用。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    THS3115 HTSSOP 封装确实附带了电源焊盘、这使得器件从底部散热更容易。 这与塑料外壳部件中的芯片不同、其中的热量通过封装引脚散发。

    您好 Aaron / Rick、

    让我检查一下、我们是否已经为 THS3115 HTSSOP 封装提供了 theta-jc 底部值。 如果不是、我需要向热建模团队申请。 我会随时向您提供最新信息。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    哦、抱歉、我把"底部"与"顶部"混淆了。 英语不是我的母语

    再次抱歉!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron / Rick、

    您可以将下表用于 theta-jc 底部。

    此致、

    Rohit