This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:最佳模块 b/w USB2ANY 和 Aardvark I2C/SPI 适配器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673802/usb2any-the-best-module-b-w-usb2any-and-aardvark-i2c-spi-adapter

器件型号:USB2ANY

您好!

我想测试摄像头模块的 SPI 和 I2C 协议。  

我有两种选择来完成此任务

USB2ANY

Aardvark I2C/SPI 适配器。

请建议哪一个 是有效的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balakrishna
    由于 Aardvark 不是 TI 产品、因此我们没有详细的规格。 您需要查看他们的文档...
    您可以在以下工具页面上的 USB2ANY 上找到相关信息:
    www.ti.com/.../USB2ANY

    选择主要取决于模块的要求。

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是否可以交叉检查 USB2ANY 是否支持 16位寻址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balakrishna

    I2C 仅支持7位。

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balakrishna

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复(如果这个线程超时、则创建一个新线程)

    谢谢
    Dennis