This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA271:当端子断开时、IN+端子输出大约1V。

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: INA271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675296/ina271-in-terminal-outputs-about-1v-when-the-terminal-is-open

器件型号:INA271

 大家好、

 我们的一位客户正在评估 INA271。 它们的评估电路几乎与器件数据表(SBOS381E)第1页上的简化版原理图相同。 但有一点与原理图不同。 正  是在-16V 至+80V 电源和 IN+端子之间以及 IN-端子和负载之间插入了一个继电器。

 当这些继电器 关闭(打开)且 INA271 以 5V 电压通电时 ,它们发现  在 IN+端子上观察到大约1V 电压。

 这是正常操作吗? 此外 、他们还想知道为什么 在 IN+上观察到大约1V 的电压。

 请给我回复。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    输入偏置电流流经必须在芯片外部找到接地电流路径的输入端子。 如果从输入端子上断开 Rs、这些输入偏置电流将不再流动、并且输入端子上的电势将悬空。 因此、您不应忽略 Rs。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的回复。 在客户电路中、Rs 连接在 IN+和 IN-端子之间。 但 IN+未连接到任何电源、而 IN-未连接到任何负载。 这不是正常使用吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nazuya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    对于通过 INA271的 IN+和 IN-端子的输入偏置电流、必须有一条以某种方式连接到 INA271的 GND 引脚的电流路径。 这通常在将负载连接到分流器时完成。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    感谢您深入了解该论坛。

    浮点输入超出正常运行的定义和范围、因此未指定。 悬空引脚(即使 IN+和 IN-通过分流电阻器短接)不会有到外部接地的 IB 返回路径、因此可通过设计和通过器件的寄生电流路径进行偏置。 因此、它们可能无法预测。 电压通常不会被硬驱动、并且可以轻松上拉或下拉。 这些引脚不应悬空至 VS 或 GND 之外的电压。

    这不会对器件造成任何损坏、但如果输入引脚(IN+和 IN-)未接地、则输入引脚(无论通过负载还是电源)上的电压将悬空。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。 这对我很有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    非常感谢您的回复。

    这对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai