This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:差分输入范围和复位功能

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675407/ina381-differential-input-range-and-reset-function

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件: INA181

你(们)好

我对 INA381有疑问。

1。

数据表中未指定建议的差分输入范围。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/ina381.pdf

它是否具有此规格?

我将使用50m Ω 电阻器使器件在1A 电流下生成警报。  

2.

是否关闭与同时复位器件而不是切换复位引脚?

例如、将复位连接到 VS 是否可接受?

3.

数据表中的表3是否不适用于 INA381?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您使用 TI 论坛。  要回答您的问题:

    线 性响应的建议差分输入范围为:Vs–SwingToRail≥Gain×Vsense。 要了解有关如何使用 SwingToRail 规范的更多信息、请参阅 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/current-shunt-monitors/w/faq/3579.understanding-swing-to-rail-specifications。   绝对最大差分输入范围可在第6.1节中看到、如下所示。  此外、有关共模电压范围的更多信息、请参阅第6.3和6.5节、如下所示。

    2. 关闭 VS 和复位应该起作用、因为器件没有内部存储器。  只要您想要进入锁存模式、如表1和图3所示(如下所示)、将 VS 连接到复位也是很好的。 此外、下面的10.2节中的布局示例显示了一个通过电阻器将 RESET 引脚连接到 VS 的示例。

     表3适用于 INA381、因为存在输入电阻。  INA181数据表的图48显示了这些电阻器的位置。  INA381数据表的第7.4.1节说明了如何使用该电阻来计算增益误差因子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、米奇

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    贝斯特雷加兹