This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:如何设置 LMH6551的 Ro 电阻器?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675093/lmh6551-how-to-do-ro-resistor-setting-of-lmh6551

器件型号:LMH6551

大家好、

我想检查如何设置 LMH6551的 Ro 电阻器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    数据表包含有关此问题的有用信息:数据表的图24显示了如何在连接电缆时提供串联端接。 两个 Ro 之和必须等于电缆阻抗。 另一方面、如果必须驱动具有显著负载电容的负载、则数据表的图28会说明建议使用哪种 Ro。 但 Ro 也可用于与合适的电容结合使用提供低通滤波。 在这种情况下、可选择高于图28中所示值的 Ro。 这一点取决于实际应用...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我认为 Kai 是对的、Ro 的选择实际上取决于应用是将 LMH6551器件用作电缆驱动器、还是驱动 ADC 输入等负载电容以及低通滤波应用。 有关这方面的更多信息、我建议您浏览数据表中的第9.2节。

    但是、您在驱动 ADC 时是否正在检查 Ro 建议? 如果是这种情况、那么了解 ADC 器件型号会有所帮助、以便我们能够正确地推荐 LMH6551和 ADC 之间的接口电路。

    此致、
    Rohit