This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3012:低温期间的传播延迟问题

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674887/tlv3012-propagation-delay-problem-during-cold-temperature

器件型号:TLV3012

您好!

我使用的是 TI 的 TLV3012AIDCKT 比较器。

我们在过热条件下检查了比较 器、发现在冻结电路板时传播延迟(tPHL)大于12.5 μ s。

请参考我们的原理图、我按如下方式放置探头:

INPUT+引脚3 (波形上为绿色)

输入 -引脚4 (波形上为红色)

输出引脚1 (波形上为蓝色)

在室温下、tPHL 小于3.5 μ s (RT 图像上延迟波形的 X1至 X2)

当我们冻结电路板时 、tPHL 大于12.5 μ s。(冻结图片时延迟波形上的 X1至 X2)

注:

  • 请参阅 tPLH (可以)、 RT 上的传播延迟约为3usec、  冻结时的传播延迟约为5usec

  • 输入过驱大于100mV (请参阅图片)、我们假设 得到的是6.5uec 典型值。

 

  1. 为什么延迟(冻结时)太长?

  2. 如果是,可能出现的最大延迟(tPHL)是多少?

 

BR
Doron

 



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Doron、您好!

    根据 TLV3012数据表、

    温度范围为-40C 至+125C
    在 Vcc=3.3V 和-40C 时、TLH = 5.9us、THL = 6.5us (请参阅随附的数据表夹)

    根据您"冻结电路板"的方式、如果温度低于-40C、则未指定传播延迟。 如果您可以在测量时序时测量温度、这将很有帮助。

    BTW、 引脚3 (绿色)上的"慢速"斜升信号可能会导致较小的延迟、这是由器件的内置迟滞引起的。

    此致。

    张建华

    LPAC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron、您好!

    传播延迟时间增加的原因可能是、阈值电压使负电源轨变得有点太近。

    此外、您不应期望纳瓦级功率比较器具有高开关速度...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您是否对备选比较器有任何建议?

    我们需要将此修复程序固定为引脚对引脚、因为电路板已经制造。

    我们正在寻找采用 SC70封装且具有内部基准的推挽比较器。

    您是否认为 TLV3012A-Q1在低温下具有更快的响应时间?

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    如果数据表中 TLV3012和 TLV3012A-Q1之间的开关时间规格没有差异、那么我认为 TLV3012A-Q1将显示更快的开关速度。

    正如 Jian 已经提到的、如果"绿色"斜坡更陡、会发生什么情况? 是否可以移除 C24进行测试?

    您是否考虑过添加外部迟滞? 这可以显著缩短开关时间! 您需要在 TLV3012的输出和+输入之间安装一个额外的电阻器(省略 C24)。

    Kai