我使用的是 TI 的 TLV3012AIDCKT 比较器。
我们在过热条件下检查了比较 器、发现在冻结电路板时传播延迟(tPHL)大于12.5 μ s。
请参考我们的原理图、我按如下方式放置探头:
INPUT+引脚3 (波形上为绿色)
输入 -引脚4 (波形上为红色)
输出引脚1 (波形上为蓝色)
在室温下、tPHL 小于3.5 μ s (RT 图像上延迟波形的 X1至 X2)
当我们冻结电路板时 、tPHL 大于12.5 μ s。(冻结图片时延迟波形上的 X1至 X2)
注:
-
请参阅 tPLH (可以)、 RT 上的传播延迟约为3usec、 冻结时的传播延迟约为5usec
-
输入过驱大于100mV (请参阅图片)、我们假设 得到的是6.5uec 典型值。
-
为什么延迟(冻结时)太长?
-
如果是,可能出现的最大延迟(tPHL)是多少?
BR
Doron