This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6082:作为 pH 电极放大器

Guru**** 2920040 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMC6482, LMC6082, LMC662, LMP7721, OPA376, OPA191, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669089/lmc6082-as-ph-electrode-amplifier

器件型号:LMC6082
主题中讨论的其他器件:Tina-TILMC662LMP7721OPA376OPA191OPA197LMC6482

尊敬的先生/女士:  

我正在研究 pH 电极放大器。 计划使用   其中一个具有 FA 输入偏置电流的运算放大器"LMC6082C"或 LMC662C 或 LMC6482。 TINA-TI 中使用运算放大器"LMC6082C"和"LMC662C"的附加电路和仿真结果。  

对于50m 至500m Ω 的 pH 玻璃电极源电阻、LMC6082C 的增量值介于1.8mV 至5mV 之间。  

LMC662C 为 pH 玻璃电极源电阻50m 至500m Ω 提供6m 至9mV 的增量值。

如果 LMC662 输入偏置电流为2fA (与 LMC6082相比偏置电流较高),则 Δ 值仍更大(6m 至9mV)。  如果 LMC6082 输入偏置电流为10fA, 则 Δ 值小于(1.8mV 至5mV)。

请提供您宝贵的意见。  

1.还应就原理图发表意见,是否最好进行原型设计。 还有没有添加任何组态????

此外、哪些运算放大器更适合用于原型设计。  

谢谢

Srinivas  

e2e.ti.com/.../pH-sensor_5F00_signal_5F00_conditioning.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    由于您要比较 LMC6082和 LMC662的计算结果和仿真结果、请记住、仿真结果受偏置电流、偏置电流偏移和电压偏移的影响是在模型中建立的。 因此、与实际器件一样、结果可能与计算结果略有不同。

    此外、还需对原理图进行评论、是否最好进行原型设计。 是否有要添加的组件????

    • 无源器件的容差将直接影响电路精度
    • 电阻 R1的值越高、电阻器噪声越高、√(4kTR1B)。
    • 当运算放大器电流噪声流经 R1时、它将转换为电压噪声。 使用最低的 R1电阻将降低此类噪声。
    • 观察 PG 上提供的信息。 和 PG 的说明。 LMC662数据表的9、用于高阻抗工作的印刷电路板布局。
    • 在运算放大器 V+引脚与地之间添加电源去耦电容器。
    • 使用水溶性助焊剂焊接组件。 然后、在完成所有焊接后、使用 DI 水对电路板进行超声波清洁。 最好采用两个清洁周期。

    2、哪些运算放大器更适合用于原型设计? 以下是需要考虑的其他一些因素:

    • LMP7721
    • OPA376
    • OPA191
    • OPA197

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    这与 pH 传感器有关。 此处附上了原理图。 它无法正常工作。 请告诉我您的意见、发生了什么错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    我刚刚使用 TINA-TI 在输入端使用偏置500MR 电阻对 LMC6482进行了仿真、就像在您的电路中一样。 仿真向我展示了大约5pA 的输入偏置电流。 如果您查看数据表、您会注意到、这是指定的"最大输入偏置电流"。 但请注意、指定的"典型输入偏置电流"仅为0.02pA。 这将为您提供仅10µV 的增量!

    因此、您看到的只是仿真效果、而不是典型 LMC6482的性能!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据所附的原理图,我电路了。 当我在 pH 4和7解决方案中使用 DIP 传感器时,我将获得相同的输出电压。 没有变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有三个端子、除了2个 RTD 端子。 1个玻璃电极,2个参考电极3个解决方案接地。 解决方案是接地。 0.95v 连接到参考电极。 我从玻璃电极获取输出并连接到 lmc6482。 是的。 出什么问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinivas、

    我们是否讨论差分 pH 传感器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    您是否正在使用 TI 的 AN-1852《使用 pH 电极进行设计》应用报告? 如果没有、请在此处查找以了解详情:

    电路的行为是怎样的?

    您的电路是如何构建的?

    您采取了哪些预防措施来确保 PC 板和组件超洁净且无污染?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srinivas
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、只需在下面再次发布(如果这个线程超时、则创建一个新线程)

    谢谢
    Dennis