This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] mV 信号到 V 隔离器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC662, LMC6081, TLV9002, TLV9062, OPA2170, OPA2172, TLV2170, TLV2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674776/mv-signal-to-v-isolator

主题中讨论的其他器件:LMC662LMC6081TLV9002TLV9062OPA2170OPA2172TLV2170TLV2172

大家好

我不熟悉 电子产品

我想使用输出为 mV 的传感器、这不适合 Arduino

我发现这可以通过同相运算放大器来实现  

您能不能指导我怎么做  

我应该使用哪些组件

传感器  MG812

负载  100mA

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harjot、

    通常、LMC662用于此目的、因为它具有极低的输入偏置电流和低成本。 此电路可用于:

    由于传感器的零 EMF 高达500mV、因此仅使用7.8增益。 R3保护输入。 反馈电阻 R1和 R2保持低电平、以保持 OPAMP 稳定。 C1提供相位超前补偿以进一步稳定 OPAMP。

    请注意:此电路仍会产生相当高的噪声、并且在驱动容性负载时会出现问题。 这与 LMC662有关、LMC662与容性负载不同。 因此、最好添加一个无源低通滤波器和一个缓冲器。 您希望使用此电路驱动什么? ADC 输入? 还是电缆?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hojart、

    如果您有一个采用 ATmega328的 Arduino、并且想要直接驱动 ADC 输入、则可以使用以下电路:

    低通滤波的转角频率约为150Hz。 如果您需要具有较低输入失调电压的运算放大器、请采用 LMC6081。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个指向同相放大器电路良好设计指南的链接。  LMC662是一款性能良好的放大器、但有许多更新的替代方案能够以更低的成本实现更好的性能。

    对于+1.8V - 5.5V 电源、请查看 TLV9002 (1MHz)或 TLV9062 (10MHz)。

    对于+4.5V - 36V 电源、请查看 TLV2170 (1MHz)或 TLV2172 (10MHz)。  OPA2170和 OPA2172是 TLV 器件的高性能版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家
    是否有人可以向我解释电路的物理连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harjot、

    根据 MG-812的数据表、引脚1和引脚3用于加热。 因此、将引脚1连接到+5V、将引脚3连接到 GND。 数据表不清楚如何连接 PIN2和引脚4。 可能、PIN2也连接到 GND、引脚4是传感器的输出。 如果仿真中的 VG1是传感器输出、则将信号接地的 VG1下端连接到 PIN2、并将 VG1的上端连接到引脚4、即传感器的输出。

    VM1是 Arduino 板(ATmega328)的输入。

    与 MG812非常相似的 MG811数据表指出:

    '在传感器测试中、放大器的阻抗应在100 1000GΩ 以内、其测试电流应在下方进行控制
    1pA"

    这意味着 OPAMP 的输入偏置电流应超低。 对于 LMC662和 LMC6081、输入偏置电流保证在4pA 以下。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai!

    同意对于 MG812的1pA 输入偏置电流要求、我之前建议的运算放大器选择的 Ib 不够低、无法正常工作。 您推荐的两个选项都很棒!