This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:数据表 THD 与 TIDA-01057结果

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561, THS4551, TIDA-01057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674815/ths4561-data-sheet-thd-vs-tida-01057-results

器件型号:THS4561
主题中讨论的其他器件: THS4551、 TIDA-01057

在 THS4561数据表中、THD 如所示  

极低谐波失真

  • HD2:2VPP、100kHz 时为–115dBc
  • HD3:2VPP、100kHz 时为–110dBc

THS4551数据表

  • HD2:2VPP、100kHz 时为-128dBc
  • HD3:2VPP、100kHz 时为–139dBc

因此、THS4551在至少100kHz 下似乎要好得多

TIDA-01057显示 THS4561略优于 THS4551。

不确定如何理解这一点。

TIDA-01057设计是否有 THD 或 THD+N 与输入频率曲线数据?

(THS4561数据表没有 THD 与输入频率间的关系图)

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TIDA-01057使用了2kHz 输入频率、其中 THS4551和 THS4561之间的失真性能相似。 与 THS4561相比、THS4551在更高频率下的失真更好、因为它具有大约两倍的增益带宽。 THS4561在 TIDA-01057设计中的优势在于、更宽的电源电压范围允许更大的信号、因此 ADC 的"满量程"输入更高。

    THS4561仍处于高级启动状态、但正式发布后将包括完整的特性数据和图。

    此致、