请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4561 主题中讨论的其他器件: THS4551、 TIDA-01057
在 THS4561数据表中、THD 如所示
极低谐波失真
- HD2:2VPP、100kHz 时为–115dBc
- HD3:2VPP、100kHz 时为–110dBc
THS4551数据表
- HD2:2VPP、100kHz 时为-128dBc
- HD3:2VPP、100kHz 时为–139dBc
因此、THS4551在至少100kHz 下似乎要好得多
TIDA-01057显示 THS4561略优于 THS4551。
不确定如何理解这一点。
TIDA-01057设计是否有 THD 或 THD+N 与输入频率曲线数据?
(THS4561数据表没有 THD 与输入频率间的关系图)
感谢您的帮助!