This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171-Q1:电压跟随器电路的闭环增益

Guru**** 2820715 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674836/tlv171-q1-closed-loop-gain-for-voltage-follower-circuit

器件型号:TLV171-Q1

大家好、

我们将使用 TLV171-Q1作为电压跟随器电路。

在 该器件上、我们需要±0.01dB 的增益误差以及高达30kHz 的频率。  

我认为通过查看图12可能没有问题。  闭环增益与频率间的关系。

 在30kHz 下、它是否适合±0.01dB 范围?

8MHz 时的衰减似乎约为-7dB、但您能看到确切的值吗?

是否应考虑在40dB/十倍频时8MHz 或更高的衰减?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、

    在30kHz 时、运算放大器的开环增益约为45dB、增益为177.83V/V 这可以在数据表的图10中看到。 在电压跟随器配置中、您的增益为0dB 或1V/V 从本应用手册(www.ti.com/.../slyt374.pdf)中的等式15开始、本场景中的增益误差等于:

    增益误差@ 30kHz =(1-[AOL/(1+BETA*AOL)]/(理想 ACL))*100 =(1-[177.83/(1+177.83)]/1)*100 = 30kHz 时的0.559%增益误差。

    您对±0.01dB 的要求意味着30kHz 时的误差为0.1%、以上数学公式表明、该误差不符合要求。 这一要求似乎非常严格、需要满足、您能更详细地描述一下您的应用吗? 您是否有高精度方法来测量该误差? 您将需要一个能够在输入信号上提供优于0.1%变化的源。

    无论选择何种器件、处理此类要求的最佳方法都是使用精密 DAC 实现两点校准。 数据表中给出的 AOL 与频率曲线的值是典型值、并且可以根据工艺和温度摆动20%、这进一步增加了满足该规格的难度。

    请告诉我您对此主题的看法、我们可以进一步讨论。

    谢谢、
    Paul