This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:适用于极低电压(微伏输入分辨率)的信号放大器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA1611, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671120/opa388-signal-amplifier-for-very-low-voltage-resolution-to-micro-volt-input

器件型号:OPA388
主题中讨论的其他器件: OPA1611OPA211

您好!

我正在考虑为压电纳米力传感器制作信号放大器。 从传感器/输入到放大器的预期输出在几微伏到数百毫伏的范围内。 我想将其放大为毫伏至伏、以便正常的数据记录器可以处理信号。

由于输出分辨率低至几微伏、我认为 OPA388是正确的选择、但我不太确定应该使用哪种电路设计。 信号应该会有一点噪声、但我不确定要使用哪种滤波器和设计。 因为我不熟悉这一点、所以我并不是很熟悉所有的技术问题。  力传感器公司提供他们设计的前置放大器、但要求1000美元、我负担不起。 我不希望这种自行构建的放大器能够完全符合商业用途、但它可以帮助我获得一些初步的资金应用数据。

有人能帮我解决这个问题吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顾俊豪、

    我很乐意为您提供帮助。  请向我提供以下信息吗?

    • 传感器的详细电压范围输出
    • 传感器的偏置电压
    • 传感器信号的频率范围
    • 所需的输出范围(例如0.1V- 3.2V) 可扩展至
    • 可用于为运算放大器供电的电源
    • 数据记录器规格-型号或数据表

    这将帮助我开始提出建议。

    此致。

    Errol Leon

    应用工程师

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、

    感谢你的帮助。
    力传感器的输出范围:0~0.5V,分辨率精度可达5微米。
    传感器的输入电压应恒定为0.5V 至1V。
    所需的输出范围为5mV 至5V。
    我们将使用的多功能 I/O 是 NI 6002USB。
    来自传感器的信号的频率范围不确定、但预计小于2.5MHz (预计小于10或100倍)、因为他们销售的商用信号具有2.5MHz GMP。
    我们没有用于运算放大器的电源、但我们当然可以根据运算放大器的规格获得一个电源。
    至于传感器的偏置电压、此时、很抱歉我不知道。
    传感器公司倾向于向我销售整个设置、因此他们不愿意透露这些参数。

    谢谢你

    Bests、

    顾俊豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顾军豪您好!

    我想告诉大家、我正在处理您的问题、在接下来的几天内、您将得到一个答案。

    此致、

    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顾军豪您好!

    如果没有传感器的参数、则很难设计传感器信号调节电路。 根据提供的信息、将需要双电源、并且要使用的运算放大器为 OPA211或 OPA1611、增益为10。 我还研究了 NI 6002USB,模拟输入的总采样率为50ks/s。 考虑到传感器频率范围高达2.5MHz、这是一个问题。 如果公司不愿意提供传感器的规格、那么很遗憾、您最好的选择是从公司购买前置放大器。

    此致、

    Errol