This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:INA302与 INA300+INA301比较

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: INA302, INA301, INA300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674211/ina302-ina302-vs-ina300-ina301

器件型号:INA302
主题中讨论的其他器件: INA301INA300

使用 INA302替代 INA300提供慢电流限制保护和使用 INA301提供短路保护是否更具成本效益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user1874945。

    感谢您查找 TI 电流保护器件。

    通过比较"立即订购"选项卡中显示的当前1000件商品价格、INA302将比 INA300+INA301/更具成本效益

    INA302最便宜的价格= 1.20美元
    INA300最便宜的价格= 0.50美元
    INA301最便宜的价格= 1.05美元

    此外、通过将比较器整合到一个封装中、您应该能够节省一些布板空间。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 解决了我的问题。
    BTW、您是该器件的专家吗? 您能帮助我们查看原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在负责这些器件的小组中工作、因此我/我们可以肯定地查看您的原理图。 您可以将电路的 INA30x 部分发布在该论坛上、我可以告诉您任何潜在的问题。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我在这里发布原理图时会遇到问题。 提供一封电子邮件是否方便? 以便我们可以通过电子邮件发送所有详细信息 由于某些限制、我们将使用 INA300和 INA301A1。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在正在离线处理此问题。