This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] opa350:可配置增益建议

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA350, PGA205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672627/opa350-configurable-gain-suggestions

器件型号:OPA350
主题中讨论的其他器件:TINA-TIPGA205

您好!

我们正在驱动具有电流源输出的电流传感器。  我们将使用一系列电流传感器、其输出范围为大约+/-100mA 至大约+/-300mA。  微控制器 ADC 的测量电流。  该电路需要进行配置、以便我们可以根据使用的电流传感器调整比例。  这种情况的一般拓扑是电流感应电阻器后跟差分放大器。 (我可以离线共享原理图。)  

对于可配置调节、我们的第一个想法是使用固定的差分放大器增益并实现可选感应电阻器。  下图显示了多达5个可选感应电阻器。

注:

(1)   感测电阻在10Ω Ω 以下、因此开关需要具有非常小的导通电阻。  (10m Ω 似乎是一个可以忽略不计误差的良好值)

(2)   看起来会有正负电流摆幅、感测电阻两端的电压也会出现。  这意味着打开未使用路径的开关必须能够阻断双极电压。  单个 MOSFET 不起作用,因为体二极管将在周期的负极侧导通。

另一种选择是在一个可变增益放大器之后使用一个大小适合所有器件的单个电流感应电阻器。

您是否会推荐一种或另一种实施方案?
或者是否有替代解决方案?

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    由于在使用10欧姆分流电阻器时难以找到尽可能减小误差所需的低 Ron 开关、 同时容纳双极性输入电流、最容易在差分放大器配置中使用可变增益电阻器、并通过将输出电压基准在2.5V (Vs=5V)左右来优化输出电压范围。 由于您似乎在考虑使用 OPA350、我在下面显示的电路中实现了应用、同时选择了您指出的电阻器值、就误差而言(<0.1%)是可以接受的。 我还在这个后 TINA-TI 电路原理图中随附了您自己的仿真。   

    话虽如此、您还可以使用一个简单的可编程仪表放大器、例如 PGA205、其增益为1、2、4、8、但它需要9V (+/-4/5V)的最小电源电压-请参阅下面的内容。

    e2e.ti.com/.../Keith-OPA350.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keith
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复(如果这个线程超时、则创建一个新线程)。
    谢谢
    Dennis