This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:XTR300错误标志#39;s 上拉电阻器。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674455/xtr300-xtr300-error-flags-s-pull-up-resister

器件型号:XTR300

尊敬的先生:

XTR300 错误标志:EF_CM、EF_LD、EF_OT 上拉电阻器可以放置1k Ω 或4.7k Ω?

请仔细阅读并提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven
    EF 输出可接收高达5mA 的电流、因此您应该可以正常工作、但使用5V 电源和1k 电流时、您正好处于限制范围内。
    注意:如果您使用 EFot 输出来驱动输出禁用引脚、则需要使用2.2k。 请参阅数据表的第25页。


    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮