This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:电源序列 V+和 V-问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM158-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672511/lm2904-power-sequence-v-and-v--question

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件: LM158-N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    LM2904没有时序要求。 但是、在上电、断电或故障条件(短路、开路)期间、V-电源的正电压不得超过300mV。 如果存在这种可能性、请勿将任何输入(或输出)对地短路。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    由于 LM2904也可用作单电源运算放大器、因此仅与+电源和-电源之间的相对电压相关。 因此、5ms 延时时间不会起任何作用。

    一个更有趣的问题是、输入电压在上电期间会做什么。 如果此时输入电压有可能超过电源电压、则必须确保不会超出绝对最大额定值。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的回复。 抱歉、我不清楚在上电期间输入电压是否未超过绝对最大额定值。 我认为输入电压不应在任何时候超过 V+电压?

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ron、

    感谢您的回复。 我现在明白了。

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    请查看数据表的第6.1节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    Kai 指出了正确的表。

    对于 LM2904、输入可能会超过 V+
    输入不能低于 V-超过0.3V。 这就是为什么我警告不要让 V-变为大于300mV 的正电压(如果输入接地)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、您好 Ron、

    感谢您的清晰解释~

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron、您好 Kai、

    我们通过将输入端接地、提供15V V+并注入2V (请参阅烟雾)和3V (请参阅防爆)、验证二极管导通并加热 IC。
    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    V-电源上是否注入了2V 和3V 电压?

    如果您不想"冒烟"和"爆炸"、请尝试在输入和接地之间添加一个1k 欧姆的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    请查看 LM2904的数据表:

    www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf

    在第6.1节中、您将找到如何处理这种情况的信息、如果您施加负输入电压(相对于 GND 引脚):如果 Vin <-0.3V、则必须将输入电流限制在50mA 以下。 这就是 Ron 建议您插入1k 电阻器的原因。

    另请参阅第6.1节中的脚注(6)。

    Kai