This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2595:最小输入功率

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674054/cc2595-minimun-input-power

器件型号:CC2595

你(们)好

您是否具有低于-20dBm 的输入(PIN)测试数据?

我想估算引脚低于-20dBm 时输出曲线的绘制方式、如图2所示。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有低于-20dBm 的特定数据、但您可以安全地进行推断。 低功耗时、器件以 A 类运行。 增益平坦;电流趋于稳定至30mA 左右;PoUT 呈线性。 -RJH