This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:θja TJ 和8 Ω

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/674126/mpy634-maximum-tj-and-ja

器件型号:MPY634

大家好

如果我们问 MPY634KP/KU、您会介意吗?

最大 TJ 为多少?(125C?)
 n ü θja 有多少?

我们在数据表中找不到它。

此致、

大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    MPY634是一款传统产品、我只能提供 基于采用相同封装的相似产品的近似数字。

    最大 Tj 为150°C

    MPY634KP  θja≈100°C/W

    MPY634KU  θja≈90°C/W

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程