This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:EF 引脚时序

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673104/xtr111-ef-pin-timing

器件型号:XTR111

数据表中未说明 XTR111的 EF 引脚的时序。 我们是否有关于在检测到误差后多长时间内 EF 被置为有效的信息?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我正在寻找有关这方面的更多信息、但我不相信我们具有这种特征。 如果您真的需要这些信息、那么我们可以从 XTR111EVM 收集一些数据、但我们得到的任何数字都显然不能保证、也不会考虑工艺变化。 不过、我不会期望时间发生显著变化、因此这应该可以提供一个很好的估计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zak、
    感谢您的快速响应!
    我认为一些时间信息是可以的。 我可以解释、这只是一项包含简单 EVM 结果的测试。
    因此、如果您可以向我发送这些信息(屏幕截图或数字)、那将会很好。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    没问题! 请给我一些时间来收集这些数据、我会尽快回来。 我打算在本周结束前为您准备一些东西!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zak、
    谢谢!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我已附上我在 XTR111 EF 引脚上收集的数据。 我使用 XTR111EVM-2来执行测试并简单地移除了负载、并测量了从移除负载(输出电压开始增加时)到错误标志拉低的时间点之间的时间。 计时似乎稍微依赖于输出电平、但平均而言、错误标志跳闸需要665us。 希望这些数据对您有所帮助!

    e2e.ti.com/.../XTR111-EF-flag-test.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zak、
    感谢您的辛勤工作!
    如果客户有任何疑问、我会告诉您。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist