This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7002EVM:阻抗匹配

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7002, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671447/ths7002evm-impedance-matching

器件型号:THS7002EVM

你(们)好 我最近购买了 THS7002EVM。 我计划使用此电压将其连接到示波器的功能输出、以便我可以获得比示波器可以产生的电压更高的电压(0-2V)。 我遇到的问题是、示波器的功能输出具有600欧姆阻抗、而 THS7002 EVM 的输入阻抗在两个输入通道上都是50欧姆。 THS7002EVM 是否可以进行任何更改以确保没有信号损失为什么要将示波器耦合到此板?


此致、
密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    如果是我的评估板、我将从评估板上移除 R9和 R16、并用470R 电阻器替换它们。 如果在示波器的函数输出和评估板输入之间使用尽可能短的连接、则可以进行此操作。 但我不想建议您这样做! 因为如果您犯了焊接错误、电路板会损坏。

    一种更好的方法是将函数输出一个额外的50R 单位增益缓冲器、该缓冲器能够馈入评估板的50R 输入阻抗。 或者您可以级联两个评估板...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我宁愿避免更换电阻器、特别是因为我目前还没有针对 SMD 组件运行所需的工具。 关于50R 单位增益缓冲器-您是否意味着在此 线程上添加用户 helloworld922的回复? 这是否位于函数发生器输出和评估板本身之间? 如果是这样-问题是否不会在函数输出和单位增益缓冲器之间被"移动"得更"回"? 还是运算放大器输入内部的电流太低?

    不确定我是否遵循级联2个板的想法。 这将如何解决问题?

    PS 抱歉、我身边的知识水平不足、我想加快速度、记住10多年前在大学学习到的理论信息。

    此致、

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihai、

    很遗憾、我无法打开您在上一篇帖子中给出的链接。

    是的、这样一个缓冲器将被放置在函数发生器输出和评估板之间。 输入阻抗为600R、远高于50R。 这只会将函数发生器的信号减去二倍。 缓冲器的增益为1 (甚至为2、以补偿阻尼)、输出阻抗为50R。 该输出可通过众所周知的50R 技术连接到评估板的50R 输入。

    50R 技术意味着、您有一个具有50R 输出阻抗的驱动器、一根50R 电缆和一个具有50R 输入阻抗的接收器。 50R 技术通常用于高频信号、以避免信号反射、由电缆电容抑制等 如果没有50R 技术、则无法通过电缆发出高频信号来连接两个器件。 这就是评估板具有50R 输入的原因。

    在您的情况下、函数发生器的输出阻抗为600R、表示信号频率不是很高。 因此、您不会迫切需要50R 技术。

    两个评估板级联如何解决问题? 如果您无法更改评估板的输入阻抗、并且您仍想使用此评估板、则必须接受大约22dB 的信号抑制。 对吧? 当您级联两个评估板时、您将获得2 x 20dB 的增益。 因此、当级联两个评估板时、最终的总增益为40dB - 22dB = 18dB。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我已修复了上一条消息中的链接。

    正如您非常清楚地指出的那样、函数发生器的最大频率只有1MHz。

    考虑到只有一个评估板直接连接到函数输出。 如果 ZL=50R 且 ZS=600R、则会产生(ZL-ZS)/(ZL+ZS)=-0.846的反射系数(伽马)。 失配损耗为-10*log10 (1-gamma^2)=-10*log10 (1-0.716)=-10*log10 (0.284)=-5.4dB。 不过、您提到的信号抑制将为22dB。 我的计算可能有问题、但无法确定是什么。

    我的问题-不确定是否有效-是由于阻抗不匹配、我也会丢失部分第三、第五、第七谐波、这将导致我从函数发生器输出的方波不再"尖锐"。


    此致、
    密海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    我已经使用 TINA-TI 为您模拟了阻尼:

    此仿真假设电缆电容为100pF。 RG 58 C/U 的同轴电缆每米约100pF。 低通滤波的转角频率(-3dB 降低)约为35MHz。 使用更短的电缆时、低通滤波甚至要小得多。 20pF 电缆电容(20cm 电缆)将导致173MHz 的转角频率。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的链接-软件真的很好、价值约为 -22dB 是合理的、如果我将简单电路作为分压器进行分析、这一点已经过验证。

    我想了解 THS7002EVM 的行为方式、特别是连接在一起的2个实例、以便总增益为40dB。 但是、我只能找到可以添加到 TINA-TI 中的 THS7002符号。 您是否认为使用2个评估板拾取的噪声会导致与示波器函数发生器的原始输入相比信号失真太大?

    此致、

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 R9和 R16电阻器-只需将其移除,而不将任何其他电阻器放置到位,就能从衰减点获得更好的结果吗? 分压器由示波器的函数发生器600R 输出阻抗和评估板输入电阻组成、不再存在、因此进入评估板的输入应严格遵循示波器的函数发生器输出。

    此致、
    密海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihai、

    正确! 您还可以移除 R9和 R16、而不使用其他电阻器替换它们。 但将评估板放置在函数发生器附近。 那么它应该起作用。

    要从电路板上移除电阻器、请在烙铁头上放置足够的焊锡、并通过焊锡头接触电阻器、使 SMD 电阻器的两端同时加热。 然后小心地将 SMD 电阻器和尖端从焊盘上滑出。 如果您做得对、则需要1...2秒。 然后使用脱焊编织物清洁焊盘。 如果您有焊机、请将烙铁头温度调节到300...350°C、并用烙铁头短时间接触 PCB。 然后、损坏风险较低。 不要烧烤 PCB! 最后、使用棉绒头和一些乙醇清洁 PCB。

    我每天都会这样做、如果您做得正确、那么就不会有损坏的风险。

    Kai