This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV1701-Q1:TLV1701-Q1

Guru**** 1122950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2903-Q1, TLV1701-Q1, TLV1701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673719/tina-spice-tlv1701-q1-tlv1701-q1

器件型号:TLV1701-Q1
主题中讨论的其他器件:Tina-TILM2903-Q1TLV1701

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的各位成员:

我已使用仿真模型 LM2903-Q1 Spice 模型进行仿真。

从"规格"中可以看出 TLV1701-Q1的传播延迟更小、应能很好地满足我的要求。

但遗憾的是、使用 TLV1701 (非汽车)的 Spice 模型时、我无法看到与 LM2903-Q1相同或更好的性能。

我是否可以使用 TLV1701-Q1并期望其性能优于 LM2903-Q1或至少相同?

Spice 模型可能有一些问题?

您好!

INAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inam:

    请注意这些 SPICE 模型。 它们并不总是显示芯片的典型性能。 请仅参考数据表规格! 只有数据表给出了最终的事实。 :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inam:

    传播延迟随输入过驱而变化、这对于几乎所有比较器都是通用的。

    TLV1701-Q1的图形显示了传播延迟从100mV 变为1V 的变化(图8)。 LM2903-Q1没有图、但开关特性表显示了传播延迟从100mV 时的1.3us 变为5V 时的300ns。

    LM2903-Q1模型非常简单(旧)、不能准确地对传播延迟建模。

    TLV1701模型更涉及一点、但不会对输入过驱导致的传播延迟变化进行建模。

    如凯所说、请参阅实际操作的图表。

    请注意、"输入过驱"是超过阈值电压的输入信号量、而不是总输入电压变化。 因此、如果阈值为1V、并且信号从500mV 变为1.1V、则输入过驱为100mV (而不是600mV)。 过驱越小、响应就越慢。