This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA321:ECG 仪表通道

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671478/ina321-ecg-channel-of-instrumentation

器件型号:INA321
主题中讨论的其他器件:OPA336

您好!

我正在设计一个 ECG 仪表通道。 我使用以下数据表(http://www.ti.com/lit/gpn/ina321)第14页中的原理图。 我想屏蔽探头的电缆、但我不知道我是必须连接接地还是 V_R (虚拟接地)。 另一件事是连接到接地的 V-和连接到 Vcc 的 V+?

请注意、

Vincent STRAGIER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我要附上数据表中的原理图以供参考:

    使用屏蔽电缆有助于显著降低从探头耦合到信号链的噪声、但电缆套管和输入之间仍然存在寄生电容。 该电容为屏蔽端子和输入端子之间的泄漏电流提供了一条路径。 该泄漏电流与该电容上的电压成正比、因此您可以通过将 SLEEVE 驱动到与输入相同的共模电位来有效消除该电流。 请注意、在原理图中、INA 输入通过两个2MOhm 电阻提升至2.5V。 然后缓冲这个2.5V 基准、您将注意到 OPA336缓冲器的输出被标记为"屏蔽驱动器"。 这是您应该将屏蔽连接到的电势。  

    如果您使用单电源配置、那么是的、Vcc 为 V+、V-将接地。  

    虽然我们不是这方面的专家、但我们有一些有关 ECG 应用的材料、您可能会发现这些材料很有用。 您可以在以下位置找到它: e2e.ti.com/.../2437.ecg-heart-signal-acquisition

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    非常感谢您的回复、让我能够澄清很多问题。 我还有一个与屏蔽相关的问题。 对于 PCB、质量层再次连接到 V_R 还是连接到 GND?

    此致、
    Vincent STRAGIER

    P.S. :抱歉,我的英语生活在比利时,我的第一种语言是法语。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    没问题、这就是我们在这里的目标! 我不太确定 PCB 质量层是什么意思、但我认为您是指您的电源层。 如果是、则连接到放大器负电源的平面应接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布另一个回复(如果由于超时而关闭此主题帖、则创建新主题帖)。

    谢谢
    Dennis