This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:具有与 LM324相同尺寸的最具 CLoad 稳定性的运算放大器是什么

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8261, LM8272, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673192/lm324-what-is-the-the-most-cload-stable-opamp-that-has-the-same-footprint-as-the-lm324

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件:LM8261LM8272

您好!

我正在寻找一个单位增益稳定且可用于 v ref 应用2.5V 3.3V Supply, CL 约为200nf 的运算放大器。

有什么建议吗? 直流负载电流为 uA 且恒定。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不使用标准方法来隔离电容负载?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高继电器、

            我会为您的应用推荐 LM8261和 LM8272。 它们具有无限的容性负载驱动。 我在下面概述了一些快速规格、如需进行全面分析、请参阅数据表 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm8261.pdf 

    VccMin:

    2.5V

    VccMax:

    30 V

    VinMin:

    与 V-轨相差-0.3

    VinMax:

    V+电源轨0.1

    VoutMin:

    V-轨0.09

    VoutMax:

    距 V+轨-0.17

    偏移电压(最大值):

    5mV

    TcVos (典型值):

    2uV/°C

    偏置电流(最大25°C):

    2uA

    电源电流(每通道最大值):

    1.25mA (每通道)

    输出电流:

    53mA

    开环增益:

    95dB

    压摆率:

    12V/us

    带宽:

    21 MHz

    电压噪声:

    15nV/sqrt (Hz)

    电流噪声:

    1pA/sqrt (Hz)

    差分增益:

    --%

    差分相位:

    ----减值

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    是的、这些运算放大器可以驱动无限负载电容。 但您必须为此付出高昂的代价。 LM8261数据表的图29显示了高达65%的过冲!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢您的反馈。 我们没有很多放大器可以接受较大的 CL。 在运算放大器和电容器之间添加 Riso (串联隔离电阻器)有助于缩短过冲和稳定时间。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    是的、Riso 的引入可以显著提高性能。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是直流电压范围。 应用请求是"v ref 应用2.5V 3.3V Supply, CL 约200nf"。
    我读出、作为3.3V 电源、Vref 将为2.5V。 由于 NPN 达林顿输出级、LM324无法使用3.3V 电源提供2.5V 电压。 添加一个上拉电阻器可以通过使诸如并联稳压器的 LM324灌电流仅灌入电流来解决这个问题。 第二个问题是输入共模范围。 由于达林顿输入级的原因、2.5V 在3.3V 电源下不起作用。 将输入电压设置为1.25V 并将增益设置为2可以解决该问题。 Kai 的第一个员额可以提高稳定性。