This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:未通电时的 AMC1200输出级状态

Guru**** 2588625 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672849/amc1200-amc1200-output-stage-status-when-un-powered

器件型号:AMC1200

大家好、

这里是中国南方 FAE Sunny、我们的客户在加电阶段遇到了 AMC1200上的一些问题、他们有一个问题:当 AMC1200的 VDD1加电而 VDD2未加电时、AMC1200的输出级状态是什么? 它是输出0、高阻抗还是 unkonw?

这种 imformatino 对于客户查找问题非常重要。

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    如果不存在 VDD2、AMC1200的输出都应为0v。  如果您愿意、请给我发送一份说明、其中包含有关该问题的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    感谢您的回答!

    如果 AMC1200 VDD1没有。 输出是否也是0v?

    客户习惯使用 AMC1200B 替代逆变器电流检测上的 AMC1200测试。类似地、硬件电路测试 AMC1200B 和 AMC1200输出波形是不同的。 软件保护默认设计 AMC1200。

    工程师需要了解 AMC1200和 AMC1200B。除了手册中描述的 ISO Vpeak 差异外、还有其他参数差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    AMC1200和 AMC1200B 仅在电压电平上有所不同、其他一切都是相同的。 在 VDD1故障时、差分 VOUT 可以是满量程正电压或负电压、该器件没有定义的失效防护模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom、我与客户进行了面对面交流。 他将改变 AMC1200生产 测试方法。