This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:适用于 OPA172的单电源、驻极体麦克风前置放大器参考设计

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673295/opa172-single-supply-electret-microphone-pre-amplifier-reference-design-for-opa172

器件型号:OPA172

尊敬的:

我们的客户设计 opa172如附件所示、但波形有问题。

e2e.ti.com/.../opa172.pdf

如果有任何问题、请提出任何建议。

请告诉我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

参考:

TI Designs–高精度:经验证的设计
单电源驻极体麦克风前置放大器
参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    假设耳机是32欧姆负载。 R70和 C73上的电压损耗将会更大。 XC=1/(6.28*2.2uF*1kHz)= 72欧姆。
    耳机电压为3Vpp * 32欧姆/(32欧姆+ 50欧姆+ 72i 欧姆)
    3Vpp * 32欧姆/(82欧姆+ 72i 欧姆)
    3Vpp * 32欧姆/ sqrt (82^2+ 72^2)欧姆
    0.88Vpp;这接近于实际的绿色信号,因此问题已被识别。