This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:热问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673063/ina826-thermal-issues

器件型号:INA826

您好!

我目前正在使用 INA826测量 Pt100传感器的电压、该传感器工作正常、但 INA 826在几分钟后过热(>15分钟)除外。 我用热像仪更换了已损坏的 INA,但它仍然过热或至少变得更热(>50°C)。

我的输入值如下所示:
电源:+-15V
输入电压:~10mV
共模电压:~2.5V
增益电阻:~100欧姆(->增益:~500)
INA 封装:DRG (3x3mm)

我检查了布局的快捷方式、并且在使用 INA 时检查了电压值。 没有可起作用的问题。 是否有人知道什么会导致过热?

我刚刚在另一篇文章中读出、散热焊盘应该连接到负电压电源。 我的电场目前接地、这是否是过热的原因?

此致、

Nicolas M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas
    散热焊盘必须连接到电路中的最低电压电位。 在您的情况下、它需要是负电源而不是接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
    将散热焊盘连接到接地是否会导致我在第一篇文章中所述的散热问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas
    是的、散热焊盘具有到 V-电源引脚的内部电气连接。
    但是、不要依赖内部连接来承载电流。 V-引脚和散热焊盘都必须连接到电路板 V-电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢你的帮助。 我刚刚在单电源模式(连接到 GND 的散热焊盘、在单电源中为-V_SUP)下检查了设置、一切正常、没有过热。 因此、我将重新设计布局、以将散热焊盘连接到-V_SUP、它也应该正常运行。