This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:基准引脚上的电流要求

Guru**** 2877690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672581/ina302-current-requirement-at-reference-pin

器件型号:INA302

你好

我在数据表中找不到 Vref 引脚上的电流消耗。

您能告诉我 Vref 引脚上的电流消耗值和电流方向吗?

此致、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    VREF 引脚消耗的电流根据输入电压和外部电阻而变化。 仅考虑内部组件、可以使用以下公式估算电流:

    REF 输入电流=(VCM-Vref)/(250K (1+(1/增益)))

    电流流入器件、由于数据表中未指定 VREF 引脚的功耗/电流消耗、因此精确测量 VREF 引脚的唯一方法是通过实验。 这可以通过在 VREF 电源和 VREF 引脚之间串联精密电流表来实现。

    谢谢、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chavez、您好!

    感谢你的帮助。

     我希望有一个示例作为一个指示..... 应用电路的电流。

    您能否大致建议估算电流值?

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、我在下面提供了一些示例。

    INA302具有 A1、A2和 A3增益、分别为20V/V 50V/V 和100V/V。 这些数字会影响基准引脚上的输入电流。

    根据数据表规格 Vcm = 12V 且 Vref = 2.5V、并且假设使用 A2器件(增益= 50V/V)、则预计典型的基准引脚电流为~37uA。

    在 VCM 等于 Vref (0A)的电路中、该电流最小、在 VCM = 36V 且 Vref = GND (约150uA)的最大值处、该电流最小。

    这些计算假设器件在基准引脚上未连接电阻器时的典型运行。

    我希望这对您有所帮助!
    Manuel Chavez