请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE031 主题中讨论的其他器件:TMS320F28375S、
您好!
我正在开发 G3 PLC 服务节点。 我使用的 DC 的协调器地址为0x0000。 2天前、协调员地址已更改。 新地址值0x00BA。 我想知道为什么这个地址改变了?
成功的连接发现返回日志记录: 12001200DE930000000001000284557400000000
失败的连接发现返回日志记录:12001200DE93000000000100021C5574BA000D00
我正在等你的重放。 感谢你的帮助。
此致、