This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:协调器地址已更改。 为什么?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673006/afe031-coordinator-address-has-changed-why

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件:TMS320F28375S

您好!

我正在开发 G3 PLC 服务节点。 我使用的 DC 的协调器地址为0x0000。 2天前、协调员地址已更改。 新地址值0x00BA。 我想知道为什么这个地址改变了?

成功的连接发现返回日志记录: 12001200DE930000000001000284557400000000

失败的连接发现返回日志记录:12001200DE93000000000100021C5574BA000D00

我正在等你的重放。 感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Melih、

    您是否正在使用显示此日志记录的演示套件和 GUI? 如果是、您使用的是哪个套件?

    此致、

    Errol Leon
    应用工程师
    精密放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    我正在使用您的 G3-PLC 数据集中器演变板和我们的服务节点模块。 我们的服务节点包括 AFE031和 TMS320F28375S IC。 我正在发送查找请求命令并接收这些数据。 实际上协调器地址是0x0000、PAN ID 是0x7455。 但是、我收到的协调器地址是0x00ba。

    我想知道我为什么要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Milih、

    感谢您澄清硬件。 G3-PLC 集中器板由我们的系统团队开发。 我要将该组添加到熟悉此参考设计的硬件和软件的线程中。

    此致、

    Errol