This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201PA:ONET4201PA 输出上的铜上升时间

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671396/onet4201pa-copper-rise-time-on-onet4201pa-output

器件型号:ONET4201PA

我们目前看到铜变送器信号@ 340Mbps 的上升时间为320皮秒左右。

该部件的最大值为80皮秒

我们做了什么错了。

请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    上升时间的增加是否由您的测量设备引起?

    您如何测量上升时间?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在大约1英寸电路板和连接到超高速差分示波器探针的小型电缆之后测量上升时间。 同样、数据速率为340Mbps、我们通过差分示波器探头看到的上升时间为320PS。 我确信示波器探针足够快。

    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    该芯片安装了50R 系列端接输出电阻器。 与示波器探头电容和杂散电容结合使用时、这可能会导致上升时间增加。

    您能否使用50R 技术(50R 电缆和50R 示波器输入)进行测量?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    问题是否已解决? 如果没有、您能告诉我们以下信息吗?:

    1.您是否已使用上述 Kai 建议的50R 技术尝试过测量?
    2.您能否在更高的数据速率下测量上升时间、例如@ 1Gbps 和4Gbps?
    3. DOUT 线路上使用的交流耦合电容器的值是多少?

    谢谢、
    SRI