This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6002:TLV6002替代器件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672227/tlv6002-tlv6002-replacement-part

器件型号:TLV6002
主题中讨论的其他器件:TLV9002

尊敬的:

我们的 CTM 希望找到一个具有类似参数但功耗低于 TLV6002IDGKR 的 PA。

可以提供一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    您是否正在寻找静态电流(IQ)较低的器件? 如果是、请查看 TLV9002。 如果 TLV9002不符合您的需求、请告知我、我会推荐其他器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tim:

    CTM 使用 VSSOP 封装 TLV6002IDGKR。 TL9002应在数据表中提供 VSSOP 封装作为说明、但订单信息中没有此封装。 您能帮助检查我们何时可以获得 VSSOP 封装 TLV9002样片吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    我们预计、采用 DGK 封装的 TLV9002将在下个月的早期/中期投入 RTM。

    谢谢、

    Tim Claycomb