This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:模拟信号隔离

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO121, ISO122, ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673001/iso121-analog-signal-isolation

器件型号:ISO121
主题中讨论的其他器件: ISO122ISO124

我们已选择 ISO121放大器用于模拟信号隔离。 但感觉放大器不适合我们的应用。

我们的应用具有从0.5V 单端输入电压到+/-5V 差分输入电压的输入电压范围。 模拟信号将具有输入直流失调电压、我希望该失调电压与交流信号(正弦波)一同通过隔离放大器。

您是否有 TI 的任何解决方案可以在其中隔离模拟信号输入(将具有0.5Vpp 至10Vpp)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhijit!

    感谢您询问 ISO121!  您的+/-5V 是真正的差分还是双极?  ISO121、ISO122和 ISO124是我们目前可用的唯一可直接处理双极+/-5V 的器件、但您也可以通过它们传递直流电流(即0-10V 或+/-5V、具有5VDC 偏移)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我想我错过了模拟输入信号的另一个参数。 我将提供1MHz 模拟输入信号。

    我想隔离直流移位和交流信号、然后通过不同的路径将其通过隔离器传递。 交流信号和直流信号一旦被隔离、就可以在接收端合并。

    我想知道以下几点
    1.我能否通过 ISO122隔离器传递直流电压?
    2.您是否有任何一个模拟隔离器的仿真模型、即 ISO121、ISO122或 ISO124?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhijit:

    1MHz 信号将是一个问题-这些 ISO 放大器的带宽仅为~50-60kHz。 回答新问题、是的-您可以通过 ISO122传导直流电。 很抱歉、我们没有 ISO121、ISO122或 ISO124的任何仿真模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tom 的帮助。

    此致、祝你一切顺利